This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:AFE7900 Sysref 监控

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1276002/afe7900-afe7900-sysref-monitoring

器件型号:AFE7900

您好!

我们有一个具有多个 AFE 的自定义板、我们想要应用多芯片同步步骤。 因此、第一步我们将尝试对齐 Sysref 和 AFE 采样时钟。

初始化 AFE7900之后、我们继续发送 Sysref 并通过 SPI 检查 Sysref 监视器值。 之后、我们尝试通过读取 Sysref 监视器将 Sysref 设置为0x1C、并向 Sysref 提供延迟、直到其等于0x1C。  

我们读取的数值在0x00、0x1f、0x1E、0x1c、0xF 即使我们没有为 Sysref 提供任何延迟。 这个值不应该是常量吗? 我们犯了什么错误?

是否应该在启动 AFE 之后或之前执行参考频率监测?

我需要均衡的值是否应该为0x1C?  

是否应在每次卡通电时进行参考频率调整?

提前感谢