This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:关于 AFE7950 JESD204B 通道

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1275220/afe7950evm-about-afe7950-jesd204b-lanes

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

大家好、

     我对 JESD204B 中的通道数有疑问:   

    当 AFE7950启用 TxAB 和 RxAB 通道、禁用 TxCD、RxCD、FB ABCD 时、如下图所示、JESD 的 TX 和 RX 配置接口中只有四个通道灯为绿色。

    如果我使用的是 Xilinx JESD IP 内核、应该将通道数定义为8还是4?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于仅启用4个通道、因此 FPGA JESD204 IP 中的通道数应设置为4。

    另请注意、TI 提供可 与 Xilinx FPGA 搭配使用的免费 JESD204 IP。 可在以下网址申请此 IP 的访问权限: www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    您可以在安全文件夹(www.ti.com/mysecuresoftware)中找到用于 AFE79xx 的 TI JESD204 IP 参考设计。  

    此致、

    维贾伊