This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54T02EVM:HSDC Pro 的 USB 接口问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54T02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1274938/ads54t02evm-usb-interface-issue-to-hsdc-pro

器件型号:ADS54T02EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54T02

您好!

我尝试将 ADS54T01EVM 板连接到 HSDC Pro。 我按照 GUI 用户指南将 USB 接口连接到计算机、但 HSDC 无法识别序列号? 我已经尝试使用 USB 3.0或精确的5V 电源为电路板供电。 当我插入 USB 时、出现 USB 串行端口(COM5)和 USB 串行转换器(FDTI)并显示工作正常。 我应该如何处理此问题?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSDC PRO 仅识别 TSW1400采集卡。 而不是 ADS54T02。 您需要下载 ADS54T02 GUI 才能识别 ADS54T02 EVM。