This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:缺少 AFE79xx_6xRX_24410.ini 文件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1264825/afe7950-afe79xx_6xrx_24410-ini-file-missing

器件型号:AFE7950

客户希望使用 HSDC Pro 同时从4xRx 和2xFB 通道采集数据并保存到.csv 文件。  

TI AFE79xx 安全文件夹中的启动指南之一引用了名为 S1_OnboardClk_6RX_250m.py 的 Latte 脚本和 名为 AFE79xx_6xRX_24410.ini"的 HSDC Pro ADC。 启动指南显示了 HSDC Pro 的屏幕截图、其中12个通道可供选择查看、表示所有6xRX I/Q 通道。

客户已下载并安装最新版本的 HSDC Pro (v5.2)、但找不到  AFE79xx_6xRX_24410.ini 文件。 您能否 共享此文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    安装最新版本的 AFE79xx GUI 后应已安装此应用程序。 如果不是这样、那么客户可以为 TSW14J56使用下面的 ini 文件。 如果 这是针对 TSW14J57、请告诉我、我可以共享更新后的文件。

    e2e.ti.com/.../AFE79xx_5F00_6RX_5F00_24410.ini

    要使用此文件、请关闭 HSDC Pro 并将 ini 文件复制到以下位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC files

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户正在使用 TSW14J56 Reve。

    AFE79xx_6RX_24410.ini 现在复制到以下位置:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\ADC files。 但是、这会从我们的 DAC .ini 文件中下载不同版本的固件(TSW14J56REVD_ADC_DDR_DAC_BRAM_256KB_Xcvr_firmware)、这意味着我们无法使 DAC 和 ADC 同时工作。

     

    我们可能会遗漏使用相同256KB 固件的兼容 HSDC Pro DAC 文件。

    我们应该将哪个 DAC 文件与 AFE79xx_6RX_24410.inI 配合使用、以便我们可以在 AFE7950EVM PCB Rev A DC135上运行4Tx 和6Rx? 以及我们应该使用哪个 Latte 脚本?

     

     您是否还可以确认我们已安装最新版本的 Latte 和 HSDC Pro? 请参阅下面的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    该问题是因为我之前使用了不同的固件进行6 ADC 采集。 采用不同固件的原因是将 DDR 用于 ADC、以便可以进行更深入的捕获。 如果不需要深度捕获、则可以在 ADC 端使用以下固件。 以下文件调用与 DAC ini 文件相同的固件。  

    e2e.ti.com/.../1220.AFE79xx_5F00_6RX_5F00_24410.ini

    如果需要进行更深入的捕获、则可以使用之前的 ini、但在为 DAC 选择 ini 文件时、仍可为 LMFS 选择合适的 ini;但当系统要求加载固件时、系统会提示"否"。 因为当他们选择 ADC ini 文件时已经加载了该文件。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。 客户机现在所有6个通道都在工作。

     新问题:我们如何将 ADC 采集与 DAC 启动同步? 是否可以使用 HSDC Pro 完成此操作?