This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:IF 谐波问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1272859/trf370417-if-harmonics-issue

器件型号:TRF370417

大家好!

我目前正在设计一个将调制器用作 SSB 上变频器的方案。 IF 的输入是16 MHz、LO 是607 MHz、用于生成591 MHz。  通过调整 IF 电平、POTS R4和 R2、我能够从频谱中校准掉 LO。 我遇到了一个问题,我将得到以 Flo-2*if 等值生成的频率。

在 Simulink 中对调制器进行建模后、我能够确定 I 和 Q IF 信号之间的相位不匹配会导致较差的上边带抑制。  另一方面、电平不匹配会导致较差的 LO 抑制、正如我所做的仿真和校准所证明的。  

什么会导致这些谐波? 我尝试了一种 Very High Q 16 MHz 滤波器、但仍然在我的频谱上看到这些滤波器、因此我肯定是在使用芯片时犯了错误。

编辑:还要添加一点、我正在使用射频输出。 我的放大器没填充。 我手工组装这个板、并使用模版和焊锡膏将芯片焊接到 PCB 上。 如果来自内部放大器的谐波通过、接地不良是否会导致谐波?

Simulink 项目

KiCAD 项目

光谱图像

原理图

布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下应用手册。 您可能会看到 LO 的干净注入是否有助于图像

    https://www.ti.com/lit/an/slwa059/slwa059.pdf

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kang、我正在为我的 LO 使用一个高端 R&S 射频发生器。 我决定按照白皮书的建议添加一个 LPF、但在频谱中未观察到任何差异。 正在寻找其他一些想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、向关注或可以提供帮助的任何人提供更新。

    我在混合动力汽车的每个输出端都添加了一个带有可调分流器的并联 LC 分流器。 这将允许我在16 MHz 处获得大约+-5度的相移。

    调制器的两个电感器和偏置调制后、我得以降低一些图像/不需要的频谱。 这从我的仿真中可以看出、完美的90度 Iq 将消除上部频带。 我发现有趣的是,这也减少了不需要的 Flo-2*FIF 信号。 此外、我发现调整其中一个电感器将使这两个信号之一的振幅减小、而将另一个信号增大。 随着 Flo-2Fif 的值上升、Flo+FIF 的值下降、反之亦然。 同样有趣的是、将 LO 功率从6dBm 增大到8dBm、有助于进一步减小这两者。

    现在、我有这些其他不需要的频率、我仍然无法处理这些频率。 下面列出了-

    标记3 = 558 MHz = Flo-3*FIF

    标记4 = 639MHz = Flo + 2*如果

    似乎有一种关系,其中 Flo-(n+1)* FIF & Flo + n*FIF , n 是相关的谐波次序。

    如果有任何 TI 专家来帮忙、我对解决这个问题非常感兴趣。