This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何配置 AFE7950端口?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1270662/how-to-configure-afe7950-port

主题中讨论的其他器件:AFE7950AFE7950EVM

我使用 ZCU102和7950EVM 测试了 AFE7950芯片的 DAC 输出。 运行 TI_IP_12Gbps_8 Lane_Config L.mk.py (从我的安全资源)脚本以观察 DAC 输出、TXA (5400M)电源可以达到-4dB、但另一个低于-20dB!我如何修改脚本参数配置?

另一个 问题是如何配置端口以输出超过10G 的信号?

期待回复!!!谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    AFE7950EVM 具有匹配9.5GHz 的前端、因此预计输出功率会更低。 要更新 DAC 输出的频率、您可以更新 Latte 脚本中的 sysParams.txNco0参数。

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、查帕罗  

      感谢您的回复!

    如果我只是更新  sysParams.txNco0、那么 DAC 输出的频率不是 txNco0 值! 我更新 sysParams.txNco0、 sysParams。 Fdac、sysParams.ncoFreqMode 和 sysParams.ducFactorTx 来获取 所需的 txNco0频率。

    现在、我有两个问题:

    1)   四个通道的输出功率不同、 时,TXA 的功率 比 TXD 大20dB 以上。  如果我希望四通道的输出功率保持一致(达到 TXA 值)、应 更新哪个参数?

    2) 2)运行您的演示(从 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps)、TX 应以 NCO 频率+(491.52/64)=(NCO+7.68) MHz 输出单频。 但测得的输出频率 I 大约等于(NCO + 11.99) MHz。 原因是什么? 或者哪个参数 配置不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    1) 1)每个通道的 NCO 是否设置为相同的值? 您能否共享用于每个通道的输出频率?

    2) 2)输出应等于 NCO 频率+ datarate/64。  DAC 的数据速率是否仍然为491.52MSPS? 如果您可以共享您正在使用的脚本、我们可以查看是否 存在任何潜在问题。

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  David:  

    1) 1)我将 TXA 和 TXB 通道配置为10GHz,测量的功率为-10dBm 和-16dBm (包括电缆损耗);将 TXC 和 TXD 通道配置为10.2GHz,测量的功率为-20dBm 和-28dBm (包括电缆损耗);

    2)我尚未更改 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps\bbitfiles 中使用的数据速率和 FPGA 文件 TI_204C_IP_Ref.bit 。

    修改后的 phython 脚本如下所示:

    '''
    Validation :  AFE79xx Library Version 
    				v1.67, v1.74
    Case			RX					TX						   FB						CLK					Notes
    ----	-----------------	  -----------------			-----------------			-----------			------------
    1		245.76Msps, 24410     491.52Msps, 44210			491.52Msps, 22210			FADC=2949.12M       DAC in interleaved mode
    		SerDes=9830.4Mbps     SerDes=9830.4Mbps			SerDes=9830.4Mbps			FDAC=8847.36M
    		PLL0, NCO=3500M		  PLL0, NCO=3500M			NCO=3500M                   REF=491.52M
    		
    2		245.76Msps, 24410     491.52Msps, 44210			491.52Msps, 22210			FADC=2949.12M       DAC in straight mode
    		SerDes=9830.4Mbps     SerDes=9830.4Mbps			SerDes=9830.4Mbps			FDAC=8847.36M
    		PLL0, NCO=3500M		  PLL0, NCO=3500M			NCO=3500M                   REF=491.52M
    '''
    setupParams.skipFpga 				= 1
    sysParams							= AFE.systemParams	
    setupParams.fpgaRefClk 				= 184.32
    AFE.systemStatus.loadTrims			= 1
    
    sysParams.fbEnable = [False]*2
    sysParams.FRef                    	= 491.52
    sysParams.FadcRx                  	= 2949.12
    sysParams.FadcFb				  	= 2949.12
    sysParams.Fdac                    	= 2949.12*4
    
    sysParams.enableDacInterleavedMode	= False 					#DAC interleave mode to save power consumption. Fs/2 - Fin spur occurs
    
    sysParams.modeTdd 					= 0		
    										# 0- Single TDD Pin for all Channels
    										# 1- Separate Control for 2T/2R/1F
    										# 2- Separate Control for 1T/1R/1F			
    
    sysParams.topLevelSystemMode		= 'StaticTDDMode'
    sysParams.RRFMode 					= 0   #4T4R2F FDD mode
    sysParams.jesdSystemMode			= [3,3]
    										#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb-fb
    										#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx1-rx1-fb-fb
    										#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    										#SystemMode 3:	1R								; rx1-rx1-rx1-rx1
    										#SystemMode 4:	1F								; fb-fb-fb-fb
    										#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb
    										#SystemMode 8:	1R1F-TDD 1R-FDD	(FB-2Lanes)(RX1 RX2 interchanged)		; rx2/fb-rx2/fb-rx1-rx1
    
    
    sysParams.jesdLoopbackEn			= 0 #Make it 1 to Enable the JESDTX to JESDRX internal loopback
    sysParams.LMFSHdRx                	=['44210', '44210', '44210', '44210']	
    										# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (2,6,7,8). For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb                	= ["22210","22210"]
    
    sysParams.LMFSHdTx                	= ["44210","44210","44210","44210"]
    
    sysParams.jesdTxProtocol            = [2,2]    #64b/66b
    sysParams.jesdRxProtocol            = [2,2]    #64b/66b
    sysParams.serdesFirmware			= True 		# If you want to lead any firmware, please speify the path here. Otherwise it will not write any firmware
    sysParams.jesdTxLaneMux				= [0,1,2,3,4,5,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location. 
    												# Note that across 2T Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxLaneMux				= [0,1,2,3,4,5,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location.
    												# Note that across 2R Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    
    sysParams.jesdRxRbd					= [4, 4]
    
    # scrambler is disabled
    sysParams.rxJesdTxScr				= [False]*4
    sysParams.fbJesdTxScr				= [False]*2
    sysParams.jesdRxScr					= [False]*4
    
    
    
    
    sysParams.rxJesdTxK					= [1,1,1,1]
    sysParams.fbJesdTxK					= [1,1]
    sysParams.jesdRxK				    = [1,1,1,1]
    
    	
    #sysParams.ncoFreqMode 				= "1KHz"
    sysParams.ncoFreqMode 				= "FCW"
    
    										
    sysParams.txNco0					= 	[[10000,10000],		#Band0, Band1 for TxA for NCO0
    										[10000,10000],        #Band0, Band1 for TxB for NCO0
    										[10200,10200],        #Band0, Band1 for TxC for NCO0
    										[10200,10200]]        #Band0, Band1 for TxD for NCO0						
    										
    sysParams.rxNco0					= 	[[10000,10000],		#Band0, Band1 for RxA for NCO0
    										[10000,10000],        #Band0, Band1 for RxB for NCO0
    										[10200,10200],        #Band0, Band1 for RxC for NCO0
    										[10200,10200]]        #Band0, Band1 for RxD for NCO0										
    										
    										
    										
    sysParams.fbNco0					= 	[9500,9500]			#FBA, FBC for NCO0
    
    
    sysParams.numBandsRx				= [0]*4					# 0 for single, 1 for dual
    sysParams.numBandsFb				= [0,0]				
    sysParams.numBandsTx				= [0,0,0,0]
    
    sysParams.ddcFactorRx             	= [4]*4			# DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.ddcFactorFb             	= [4]*2
    #sysParams.ducFactorTx             	= [12]*4
    sysParams.ducFactorTx             	= [16]*4
    
    AFE.systemStatus.loadTrims			=1
    
    ## The following parameters sets up the LMK04828 clocking schemes
    lmkParams.pllEn						=	True#False
    lmkParams.inputClk					=	1474.56#737.28
    lmkParams.lmkFrefClk				=	True
    
    ## The following parameters sets up the register and macro dumps
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    logDumpInst.logFormat				= 0x00
    logDumpInst.rewriteFile				= 1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4		= 1
    device.optimizeWrites				= 0
    device.rawWriteLogEn				= 1
    
    ## The following parameters sets up the SYNCIN and SYNCOUT to interface with the TSW14J57
    sysParams.jesdABLvdsSync			= 1
    sysParams.jesdCDLvdsSync			= 1
    sysParams.rxJesdTxSyncMux			= [0,0,0,0]
    sysParams.fbJesdTxSyncMux			= [0,0]
    sysParams.jesdRxSyncMux				= [0,0,0,0]		#[0,0,1,1]
    sysParams.syncLoopBack				= True
    
    
    # ## The following parameters sets up the AGC
    # sysParams.agcParams[0].agcMode = 1 ##internal AGC
    # sysParams.agcParams[0].gpioRstEnable = 0 ##disable GPIO based reset to AGC detector 
    # sysParams.agcParams[0].atken = [0, 1, 0] ##enable big and small step attack
    # sysParams.agcParams[0].decayen = [0,1,0] ##enable big and small step decay
    # sysParams.agcParams[0].atksize = [2,1,0] ## bigs step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].decaysize = [2,1,0] ##big step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].atkthreshold = [-1, -2, -14] ##attack threshold
    # sysParams.agcParams[0].decaythreshold = [-14, -6, -20] ##decay threshold
    # sysParams.agcParams[0].atkwinlength = [170, 170] ## detector time constant expressed inn absolute time in ns. 
    # sysParams.agcParams[0].decaywinlength = 87380 ##detector time constant expressed in absolute time in ns. All detectors use the same value for decay time constant
    # sysParams.agcParams[0].atkNumHitsAbs = [8,8] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].decayNumHitsAbs = [100,100] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].minDsaAttn = 0 ##minimum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].maxDsaAttn = 22 ##maximum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].totalGainRange = 22 ##total gain range used by ALC for gain compensation
    # sysParams.agcParams[0].minAttnAlc = 0 ##minimum attenuation used by ALC for compensation when useMinAttnAgc = 0
    # sysParams.agcParams[0].useMinAttnAgc = 1 ##enable ALC to use minimum attenuation from AGC for which compensation is required.
    # sysParams.agcParams[0].alcEn = 1
    # sysParams.agcParams[0].alcMode = 0 ##floating point DGC
    # sysParams.agcParams[0].fltPtMode = 0 ##if exponent > 0, dont send MSB
    # sysParams.agcParams[0].fltPtFmt = 1 ##3 bit exponent
    
    
    ## The following parameters sets up the GPIOs
    sysParams.gpioMapping={
    		'H8': 'ADC_SYNC0',
    		'H7': 'ADC_SYNC1',
    		'N8': 'ADC_SYNC2',
    		'N7': 'ADC_SYNC3',
    		'H9': 'DAC_SYNC0',
    		'G9': 'DAC_SYNC1',
    		'N9': 'DAC_SYNC2',
    		'P9': 'DAC_SYNC3',
    		'P14': 'GLOBAL_PDN',
    		'K14': 'FBABTDD',
    		'R6': 'FBCDTDD',
    		'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    		'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    		'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    		'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    		
    #AFE.systemParams.papParams[0]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[1]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[2]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[3]['enable'] = True
    		
    
    ## Initiates LMK04828 and AFE79xx Bring-up
    setupParams.skipLmk	=	False
    AFE.initializeConfig()
    lmkParams.sysrefFreq = AFE.systemStatus.sysrefFreq
    AFE.LMK.lmkConfig()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,


    检查 RTL 后、您发现幅度差异很大的原因可能是 FPGA 发送到 DAC 的音调。 似乎发送到每个通道的音调具有不同的振幅。 如果您希望向每个 DAC 发送相同的音调、则应对"refdesign_TX.SV"进行以下更改、然后应重新生成位流。  

    assign tx_lane_data[0][63 -: 16] = sine_i[0][63 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[0][47 -: 16] = sine_i[0][62 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[0][31 -: 16] = sine_i[0][61 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[0][15 -: 16] = sine_i[0][60 - sine_count*4];
    
    assign tx_lane_data[1][63 -: 16] = sine_q[0][63 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[1][47 -: 16] = sine_q[0][62 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[1][31 -: 16] = sine_q[0][61 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[1][15 -: 16] = sine_q[0][60 - sine_count*4];
    
    assign tx_lane_data[2][63 -: 16] = sine_i[0][63 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[2][47 -: 16] = sine_i[0][62 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[2][31 -: 16] = sine_i[0][61 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[2][15 -: 16] = sine_i[0][60 - sine_count*4];
    
    assign tx_lane_data[3][63 -: 16] = sine_q[0][63 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[3][47 -: 16] = sine_q[0][62 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[3][31 -: 16] = sine_q[0][61 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[3][15 -: 16] = sine_q[0][60 - sine_count*4];
    
    assign tx_lane_data[4][63 -: 16] = sine_i[0][63 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[4][47 -: 16] = sine_i[0][62 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[4][31 -: 16] = sine_i[0][61 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[4][15 -: 16] = sine_i[0][60 - sine_count*4];
    
    assign tx_lane_data[5][63 -: 16] = sine_q[0][63 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[5][47 -: 16] = sine_q[0][62 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[5][31 -: 16] = sine_q[0][61 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[5][15 -: 16] = sine_q[0][60 - sine_count*4];
    
    assign tx_lane_data[6][63 -: 16] = sine_i[0][63 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[6][47 -: 16] = sine_i[0][62 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[6][31 -: 16] = sine_i[0][61 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[6][15 -: 16] = sine_i[0][60 - sine_count*4];
    
    assign tx_lane_data[7][63 -: 16] = sine_q[0][63 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[7][47 -: 16] = sine_q[0][62 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[7][31 -: 16] = sine_q[0][61 - sine_count*4];
    assign tx_lane_data[7][15 -: 16] = sine_q[0][60 - sine_count*4];

    此致、

    大卫·查帕罗