This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:频谱中不需要信号

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1267269/afe7444evm-not-needed-signal-in-the-spectrum

器件型号:AFE7444EVM

您好  

我使用 AFE7444 EVM。 我为实验生成一个信号、然后使用 AFE7444板发送。 我能够进行采集、但我注意到频谱一侧有两个小信号分量、而原始信号中没有这两个分量。 我的问题是,这些人应该在那里,我应该通过对 GUI 做一些调整来删除它们? 我正在处理信号的第三和第五次谐波:所以,重要的是我摆脱这些成分。  

你们以前有过这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emad:

     您指的杂散信号水平 比您发送的信号低60dB。 在此级别可能会有杂散。 从频谱来看、不需要的信号似乎是由  采样时钟上的杂散频率耦合引起的。 如果是3或5次谐波、则带宽将分别增加3或5倍。  

    您使用的射频频率是多少? 可以从 DAC 发送单音调输出并检查该耦合杂散和 基音之间的确切频率差吗?

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!  

    我将使用3.5G Hz 信号进行测量。  

    我继续尝试发送两个5 M Hz 音调、以10M Hz 为中心。 当我捕获到信号时、似乎我的系统产生了更多由其他系统产生的伪波。 我是通过观看 AFE7444页面上的视频来得出结论的。  

    除了使用 Rx DSA 之外,是否有任何方法可以减少杂散,从而获得更干净的频谱。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emad:

    可能是您对 DAC 进行了过度驱动、这会导致频谱中出现更多杂散。 您是否可以尝试在 HSDC Pro 的"DAC"选项卡中将比例因子减小到0.7?


    此外、我仍然建议尝试单频输出。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 尽管我肯定杂散 是由 ADC 引起的、但我还是尝试了您建议的方法、它没有屠杀