This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:从 python 脚本获取 ADC 数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1267278/afe7900evm-getting-adc-data-from-python-script

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM

大家好、TI 团队、我有2个问题:

-是否有办法从 python 脚本中获取 ADC 捕获的数据以便后处理?

-如何同步数据采集和 TX 采样表开始?

提前表示感谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您使用哪种采集板来采集 ADC 数据? 它是 TI 采集板 TSW14J56/7/8吗?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、抱歉、我们遗漏了相关信息。

    采集板是 TSW14J58EVM。

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要保存来自 TSW14J58的数据、可使用 AFE79xx GUI 中的以下函数。

    AFE.saveCaptureData (文件路径)

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的答复。

    我想在 python 脚本中启动对捕获的数据的捕获和访问。 你建议的函数需要已经完成捕获、对吧?

    此外,是否有同步 Tx 和 RX 的解决方案?

    非常感谢  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是正确的、上面的函数要求捕获已经发生。 如果您想通过脚本执行所有这些操作、则可以添加以下函数来捕获数据、 engine.start=True。

    TSW14J58上的固件不具有同步 发送和捕获 Rx 数据的功能。  

    此致、

    大卫·查帕罗