This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:关于 TX A 的 NCO 信号

Guru**** 2539140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1268088/afe7950-regarding-the-nco-signal-of-tx-a

器件型号:AFE7950

您好,

    我将 NCO 设置为1800MHz、无法在光谱仪上测量该信号。

   我仅打开了 TXA 和 TXB、所有其他 RX 和 FB 均关断。   FPGA 中的 JESD 尚未打开。 是否需要此功能来测量 TXA 上1800MHz 的频率?

    我只想测量 TXA 上的频率信号、以验证我的 AFE 芯片是否正常工作。 有什么办法吗?  。器件上的 AFE 芯片仅连接 FPGA SPI 接口、因此我无法使用 Latte 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要在没有 JESD 链路的情况下检查 DAC 输出、可以将 DAC 置于测试模式。 下面的函数将 DAC 通道置于恒定测试模式、输出将是 NCO 频率。  

    for i in [0,1]:
    	for j in [0,1]:
    		AFE.JESD.DACJESD[i].dacJesdConstantTestPatternValue(1,j,0,16384,0) # enable, channelNum, bandNum, Ival, Qval

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        谢谢你。 我已经可以在频谱之上测量 txA-TxD 的 NCO。

        现在、我需要测试 RxA-RxD 是否可以正常工作?   如何在没有 JESD 链路的情况下测试 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在没有 JESD 链路的情况下测试 ADC 的唯一方法是将 AFE 置于 JESD 环回模式。 在此模式下、ADC JESD 数据将环回到 DAC。  

    有关其他信息、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa525a/sbaa525a.pdf 

    此致、

    大卫·查帕罗