This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDMOS 栅极和漏极使用微控制器监控峰值电压。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS38-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1270498/ldmos-gate-and-drain-monitoring-for-peak-voltage-using-microcontroller

主题中讨论的其他器件:TPS38-Q1

有关如何使用微控制器监控 LDMOS 漏极和栅极峰值电压的任何建议。

我正在尝试监测漏极和栅极上的过压情况、大致想知道

电流峰值电压是多少、因此我可以检测到 LDMOS 是否熔断。

 

我需要监视一个45 MHz 信号、LDMOS 漏极的最大峰值电压约为236伏。

栅极信号为45MHz、最大峰值电压约为17伏。

我需要监视4个栅极信号和4个漏极信号。  
我知道我可以使用峰值检测器电路、但不确定哪个器件适合用于该频率。

TI 是否有生产可以监控此类信号的器件。

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    目前我们拥有的最佳解决方案是 TPS38-Q1、TPS38J010155DSKRQ1、 这是一款电压输入高达65V 的双通道过压监控器、它可以检测到 8us 或更大的尖峰持续时间。  可以使用电阻分压器来检测高电压。  

    杰西