This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:信号质量问题? 如何更改采样率?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1270028/afe7900evm-signal-quality-problem-and-how-to-change-sample-rate

器件型号:AFE7900EVM

我完全遵循了 TI204c 设置。 我将生成1.83GHz 信号、并获得以下结果:

 1.83GHz 信号、1800 nCO

这看起来很好、符合预期。

现在、将信号下移至1.5GHz:

 1.5GHz 信号、1800 nCO

这显然已经偏离了方向。 DC 正在发生一些事情(尽管我不清楚为什么它是平坦的)。 也有多个杂散。

如果我将信号下移至1.45GHz、则几乎无法区分输出:

 1.45GHz 信号、1800 nCO

同样的问题。

因此、请以1500的速度对 NCO 重试:

 1.55GHz 信号、1500 NCO

这里出现各种问题。

我猜这与 ADC 采样率大约为3GS/s 有关? 这是预期行为吗? 是否有关于如何在此频率范围内采样的建议?

第二个问题:使用 Latte 时、将采样率更改为737.28MS/s 以外的值的步骤是什么?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您会发现、您在奈奎斯特边界附近运行。 您看到的是位于第一奈奎斯特边界中的图像、这会使 HSDC Pro 将其视为杂散或基音。  

    理想情况下、选择的 NCO 和 FS 应使奈奎斯特边界不在目标频带内。  

    数据速率取决于采样率和抽取/内插率。 您可以在 AFE79xx GUI 脚本中更新这些参数以更改数据速率。 然后、在 TI204c-IP 中、除了时钟频率之外、您必须更新 SERDES 通道速率、以匹配脚本。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我知道奈奎斯特区域、但最糟糕的情况是、这应该会产生一个或两个音调、而不是直流区域和音调周围看到的所有噪声。 二分之一 ADC 速率(和所有倍数)的信号是否不可用? 或者这是配置问题还是干扰问题?

    关于另一个问题--是否有任何指南引导我完成这项工作? 否则,这是几个小时猜测我是否所有设置正确. :-)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    其他杂散应由 HSDC Pro 引起。 请更改以下设置、您应该会看到它们消失。  

    转到测试选项->陷波频率区间并将移除的区间数量设置为0。  

    此致、

    大卫·查帕罗