This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:AFE7769

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1267457/afe7769-afe7769

器件型号:AFE7769
您好!
我们正在制定自定义 SDR
我们的无线电工程师为我们的器件选择了芯片。
则该电压将是 AFE7769。
他们询问您是否可以为 AFE7769射频输入/输出端口提供"S 参数"文件?
有人可以帮我解决这个问题吗?
此致
安德里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    感谢您的耐心。 我附上了 AFE7769D 的已嵌入数据、它与 AFE7769引脚对引脚兼容。

    对于每个频段的射频匹配、客户需要遵循以下方法:

    1) 1)将可用的去嵌入 s 参数测量值用于 RX/TX/FB 输入/输出等效阻抗的射频匹配仿真

    2) 2)根据我们对 AFE7769D EVM 上的平衡-非平衡变压器建议、以不同的射频频带类型作为初始指导。 请查看下面随附的文件。

    e2e.ti.com/.../AFExx77D_5F00_Deembedded_5F00_Data.zip

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    感谢您的咨询。 我可以进一步询问 SDR 项目的整体情况吗?  

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    非常感谢您提供文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    我们将在测量设备和小型私有3G/4G 基站中使用此芯片。

    此致、

    安德里