This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:在选择适当配置时需要帮助

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1269210/afe7900-need-help-to-choose-the-appropriate-configuration

器件型号:AFE7900

Vijay、您好!

感谢您回答我的上一个问题。

我不知道该怎么办才好。" 您可以尝试重新连接它吗?

另外 、您还需要在信息中提到"请注意、目标信号频带不能跨越奈奎斯特边界。"。

在 Fs 为3 Gbps 时,我的理解是奈奎斯特区域是[0:1.5GHz][ 1.5:3GHz][ 3:4.5 GHz]等。 我是对的?

例如、如果我们想要采集1.4到1.6 GHz 的数据、会发生什么情况?

由于 AFE7900具有独立的通道,我们是否可以将每个通道设置为不同的奈奎斯特区域?

谢谢。此致、

弗洛里安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    这是 Vijay 之前分享的图像。

    您显示的奈奎斯特区域是正确的。 如果您要在1.4至1.6GHz 的频率下捕获信号、则必须更改 FS、使奈奎斯特边界不在您所关注的频带内。 例如、如果您将 fs 更改为2.4GHz、那么奈奎斯特边界将是1.2GHz、您将能够捕获1.4至1.6GHz。  

    AFE 中的每个通道均可针对不同的奈奎斯特区域进行设置。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的迅速和清晰的答案大卫!