This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Hyperlynx boardsim 文件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1268079/afe7950evm-hyperlynx-boardsim-file

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

TI 是否能够为 AFE7950评估板提供 boardsim .hyp 文件、供我们在 Hyperlynx 中使用、以便我们通过自己的设计执行多板仿真? 我们专门要查找从 EDA 工具导出的布局和电路板层叠信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们尚未针对 AFE7950EVM 进行板级仿真、因此我们没有针对 EVM 的.hyp。 我们拥有可在 Hyperlynx 中使用的 SERDES 发送器和接收器模型。 可以在 AFE79xx 安全文件夹的" Simulation_Models "部分中找到这些脚本。 此外、AFE79xx 安全文件夹的"EVM_Files"部分中提供了 AFE7950EVM 板级配置文件。  

    此致、

    大卫·查帕罗