This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:有关 AFE7900EVM 和 Xilinx FPGA 之间 jesd204b 的 LMFS 设置的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1258350/afe7900evm-questions-about-lmfs-setup-of-jesd204b-between-afe7900evm-and-xilinx-fpga

器件型号:AFE7900EVM

您好专家:

我最近一直在 FPGA 和 AFE7900EVM 之间进行通信、使用 Xlinx JESD204B IP 内核、电路板是 V7-690T、我对此有一些疑问。

我担心 AFE7900EVM 的设置基于两个通道、即设置24410意味着48410、那么我是否可以使用一个线路?例如12410。如果是、如何将其设置

2.如果第一个问题的答案是否定的,那么我不能连接其他三行,如下图所示。

3.我使用用户提供的拿铁,但它的版本看起来有点旧。 如下图所示、我在 GUI 中没有看到 AFE7900EVM。 这是否会影响我的 AFE7900EVM 配置?

我期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    1.如果您不需要链路中的所有转换器、则可以使用 LMFS 12410。 如果只需要一个通道、那么您可以使用 LMFS 12410并禁用未使用的通道。 如果您可以共享所需的配置、我可以帮助您完成配置。  

    3.我们建议使用最新版本的 AFE79xx 软件,因为已经有更新可修复以前发现的问题。 此外、请注意、脚本界面应用于设置 AFE 配置、建议仅将 GUI 界面用于查看由脚本配置的设置。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    非常感谢您的回答、我很高兴看到您可以帮助我进行配置。

    下面我将使用48410附加我的 py 脚本、我希望您可以帮助我将其修改为12410、仅使用1个通道和1个通道。

    再次感谢您

    setupParams.skipFpga 				= 1
    sysParams							=	AFE.systemParams
    setupParams.fpgaRefClk 				= 245.76	
    AFE.systemStatus.loadTrims			= 1
    
    sysParams.FRef                    	= 491.52
    sysParams.FadcRx                  	= 2949.12
    sysParams.FadcFb				  	= 2949.12
    sysParams.Fdac                    	= 8847.36
    #sysParams.rxEnable                  =[False,False,False,False]
    
    sysParams.enableDacInterleavedMode	= False 					#DAC interleave mode to save power consumption. Fs/2 - Fin spur occurs
    
    sysParams.modeTdd 					= 0		
    										# 0- Single TDD Pin for all Channels
    										# 1- Separate Control for 2T/2R/1F
    										# 2- Separate Control for 1T/1R/1F			
    
    sysParams.topLevelSystemMode		= 'StaticTDDMode'
    sysParams.RRFMode 					= 0   #4T4R2F FDD mode
    sysParams.jesdSystemMode			= [3,3]
    										#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb-fb
    										#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx1-rx1-fb-fb
    										#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    										#SystemMode 3:	1R								; rx1-rx1-rx1-rx1
    										#SystemMode 4:	1F								; fb-fb-fb-fb
    										#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb
    										#SystemMode 8:	1R1F-TDD 1R-FDD	(FB-2Lanes)(RX1 RX2 interchanged)		; rx2/fb-rx2/fb-rx1-rx1
    
    
    sysParams.jesdLoopbackEn			= 0 #Make it 1 to Enable the JESDTX to JESDRX internal loopback
    sysParams.LMFSHdRx                	=['24410', '24410', '24410', '24410']	
    										# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (2,6,7,8). For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb                	= ["22210","22210"]
    sysParams.LMFSHdTx                	= ["24410","24410","24410","24410"]
    sysParams.jesdTxProtocol            = [0,0]
    sysParams.jesdRxProtocol            = [0,0]
    sysParams.serdesFirmware			= True 		# If you want to lead any firmware, please speify the path here. Otherwise it will not write any firmware
    sysParams.jesdTxLaneMux				= [0,1,2,3,4,5,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location. 
    												# Note that across 2T Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxLaneMux				= [0,1,2,3,4,5,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location.
    												# Note that across 2R Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    
    sysParams.jesdRxRbd					= [4, 4]
    
    sysParams.rxJesdTxScr				= [False,False,False,False]
    sysParams.fbJesdTxScr				= [False,False]
    sysParams.jesdRxScr					= [False,False,False,False]
    
    sysParams.rxJesdTxK					= [32,32,32,32]
    sysParams.fbJesdTxK					= [32,32]
    sysParams.jesdRxK					= [32,32,32,32]
    
    sysParams.ncoFreqMode 				= "1KHz"
    	
    sysParams.txNco0					= 	[[200,200],		#Band0, Band1 for TxA for NCO0
    										[200,200],        #Band0, Band1 for TxB for NCO0
    										[200,200],        #Band0, Band1 for TxC for NCO0
    										[200,200]]        #Band0, Band1 for TxD for NCO0
    
    sysParams.rxNco0					= 	[[2600,2600],		#Band0, Band1 for RxA for NCO0
    										[9500,2600],        #Band0, Band1 for RxB for NCO0
    										[9500,2600],        #Band0, Band1 for RxC for NCO0
    										[9500,2600]]        #Band0, Band1 for RxD for NCO0
    
    sysParams.fbNco0					= 	[9500,9500]			#FBA, FBC for NCO0
    sysParams.fbNco1					= 	[9500,9500]			#FBA, FBC for NCO1
    sysParams.fbNco2					= 	[9500,9500]			#FBA, FBC for NCO2
    sysParams.fbNco3					= 	[9500,9500]			#FBA, FBC for NCO3
    
    sysParams.numBandsRx				= [0]*4					# 0 for single, 1 for dual
    sysParams.numBandsFb				= [0,0]				
    sysParams.numBandsTx				= [0,0,0,0]
    
    sysParams.ddcFactorRx             	= [12,12,12,12]			# DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.ddcFactorFb             	= [6,6]
    sysParams.ducFactorTx             	= [36,36,36,36]
    
    
    ## The following parameters sets up the LMK04828 clocking schemes
    lmkParams.pllEn						=	True#False
    lmkParams.inputClk					=	1474.56#737.28
    lmkParams.sysrefFreq				=	3.84
    lmkParams.lmkFrefClk				=	True
    
    ## The following parameters sets up the register and macro dumps
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    logDumpInst.logFormat				= 0x0f
    logDumpInst.rewriteFile				= 1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4		= 1
    device.optimizeWrites				= 0
    device.rawWriteLogEn				= 1
    
    ## The following parameters sets up the SYNCIN and SYNCOUT to interface with the TSW14J57
    sysParams.jesdABLvdsSync			= 1
    sysParams.jesdCDLvdsSync			= 1
    sysParams.rxJesdTxSyncMux			= [0,0,0,0]
    sysParams.fbJesdTxSyncMux			= [0,0]
    sysParams.jesdRxSyncMux				= [0,0,0,0]		#[0,0,1,1]
    sysParams.syncLoopBack				= True
    
    # ## The following parameters sets up the AGC
    # sysParams.agcParams[0].agcMode = 1 ##internal AGC
    # sysParams.agcParams[0].gpioRstEnable = 0 ##disable GPIO based reset to AGC detector 
    # sysParams.agcParams[0].atken = [0, 1, 0] ##enable big and small step attack
    # sysParams.agcParams[0].decayen = [0,1,0] ##enable big and small step decay
    # sysParams.agcParams[0].atksize = [2,1,0] ## bigs step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].decaysize = [2,1,0] ##big step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].atkthreshold = [-1, -2, -14] ##attack threshold
    # sysParams.agcParams[0].decaythreshold = [-14, -6, -20] ##decay threshold
    # sysParams.agcParams[0].atkwinlength = [170, 170] ## detector time constant expressed inn absolute time in ns. 
    # sysParams.agcParams[0].decaywinlength = 87380 ##detector time constant expressed in absolute time in ns. All detectors use the same value for decay time constant
    # sysParams.agcParams[0].atkNumHitsAbs = [8,8] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].decayNumHitsAbs = [100,100] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].minDsaAttn = 0 ##minimum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].maxDsaAttn = 22 ##maximum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].totalGainRange = 22 ##total gain range used by ALC for gain compensation
    # sysParams.agcParams[0].minAttnAlc = 0 ##minimum attenuation used by ALC for compensation when useMinAttnAgc = 0
    # sysParams.agcParams[0].useMinAttnAgc = 1 ##enable ALC to use minimum attenuation from AGC for which compensation is required.
    # sysParams.agcParams[0].alcEn = 1
    # sysParams.agcParams[0].alcMode = 0 ##floating point DGC
    # sysParams.agcParams[0].fltPtMode = 0 ##if exponent > 0, dont send MSB
    # sysParams.agcParams[0].fltPtFmt = 1 ##3 bit exponent
    
    
    ## The following parameters sets up the GPIOs
    sysParams.gpioMapping={
    		'H8': 'ADC_SYNC0',
    		'H7': 'ADC_SYNC1',
    		'N8': 'ADC_SYNC2',
    		'N7': 'ADC_SYNC3',
    		'H9': 'DAC_SYNC0',
    		'G9': 'DAC_SYNC1',
    		'N9': 'DAC_SYNC2',
    		'P9': 'DAC_SYNC3',
    		'P14': 'GLOBAL_PDN',
    		'K14': 'FBABTDD',
    		'R6': 'FBCDTDD',
    		'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    		'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    		'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    		'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    		
    #AFE.systemParams.papParams[0]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[1]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[2]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[3]['enable'] = True
    		
    
    ## Initiates LMK04828 and AFE79xx Bring-up
    setupParams.skipLmk	=	False
    
    AFE.initializeConfig()
    lmkParams.sysrefFreq = AFE.systemStatus.sysrefFreq
    lmkParams.lmkPulseSysrefMode = False
    AFE.LMK.lmkConfig()
    ## Initiates AFE79xx Bring-up
    setupParams.skipLmk	=	True
    AFE.deviceBringup()
    
    AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我已经更新并测试了下面的脚本。 请注意、我更新了脚本、以具有使用通道 SRX1和 STX1的1个 DAC 和1个 ADC。

    setupParams.skipFpga 				= 1
    sysParams							=	AFE.systemParams
    setupParams.fpgaRefClk 				= 245.76	
    AFE.systemStatus.loadTrims			= 1
    
    sysParams.FRef                    	= 491.52
    sysParams.FadcRx                  	= 2949.12
    sysParams.FadcFb				  	= 2949.12
    sysParams.Fdac                    	= 8847.36
    sysParams.rxEnable                  =[True,False,False,False]
    sysParams.txEnable                  =[False,True,False,False]
    sysParams.enableDacInterleavedMode	= False 					#DAC interleave mode to save power consumption. Fs/2 - Fin spur occurs
    
    sysParams.modeTdd 					= 0		
    										# 0- Single TDD Pin for all Channels
    										# 1- Separate Control for 2T/2R/1F
    										# 2- Separate Control for 1T/1R/1F			
    
    sysParams.topLevelSystemMode		= 'StaticTDDMode'
    sysParams.RRFMode 					= 0   #4T4R2F FDD mode
    sysParams.jesdSystemMode			= [3,3]
    										#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb-fb
    										#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx1-rx1-fb-fb
    										#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    										#SystemMode 3:	1R								; rx1-rx1-rx1-rx1
    										#SystemMode 4:	1F								; fb-fb-fb-fb
    										#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb
    										#SystemMode 8:	1R1F-TDD 1R-FDD	(FB-2Lanes)(RX1 RX2 interchanged)		; rx2/fb-rx2/fb-rx1-rx1
    
    
    sysParams.jesdLoopbackEn			= 0 #Make it 1 to Enable the JESDTX to JESDRX internal loopback
    sysParams.LMFSHdRx                	=['12410', '12410', '12410', '12410']	
    										# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (2,6,7,8). For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb                	= ["22210","22210"]
    sysParams.LMFSHdTx                	= ["24410","24410","24410","24410"]
    sysParams.jesdTxProtocol            = [0,0]
    sysParams.jesdRxProtocol            = [0,0]
    sysParams.serdesFirmware			= True 		# If you want to lead any firmware, please speify the path here. Otherwise it will not write any firmware
    sysParams.jesdTxLaneMux				= [0,1,2,3,4,5,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location. 
    												# Note that across 2T Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxLaneMux				= [0,1,2,3,4,5,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location.
    												# Note that across 2R Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.txDataMux					= [2,3,0,1,4,5,6,7]
    sysParams.jesdRxRbd					= [4, 4]
    
    sysParams.rxJesdTxScr				= [False,False,False,False]
    sysParams.fbJesdTxScr				= [False,False]
    sysParams.jesdRxScr					= [False,False,False,False]
    
    sysParams.rxJesdTxK					= [32,32,32,32]
    sysParams.fbJesdTxK					= [32,32]
    sysParams.jesdRxK					= [32,32,32,32]
    
    sysParams.ncoFreqMode 				= "1KHz"
    	
    sysParams.txNco0					= 	[[2600,200],		#Band0, Band1 for TxA for NCO0
    										[2600,200],        #Band0, Band1 for TxB for NCO0
    										[2600,200],        #Band0, Band1 for TxC for NCO0
    										[2600,200]]        #Band0, Band1 for TxD for NCO0
    
    sysParams.rxNco0					= 	[[2600,2600],		#Band0, Band1 for RxA for NCO0
    										[2600,2600],        #Band0, Band1 for RxB for NCO0
    										[2600,2600],        #Band0, Band1 for RxC for NCO0
    										[2600,2600]]        #Band0, Band1 for RxD for NCO0
    
    sysParams.fbNco0					= 	[2600,2600]			#FBA, FBC for NCO0
    
    
    sysParams.numBandsRx				= [0]*4					# 0 for single, 1 for dual
    sysParams.numBandsFb				= [0,0]				
    sysParams.numBandsTx				= [0,0,0,0]
    
    sysParams.ddcFactorRx             	= [12,12,12,12]			# DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.ddcFactorFb             	= [6,6]
    sysParams.ducFactorTx             	= [36,36,36,36]
    
    
    ## The following parameters sets up the LMK04828 clocking schemes
    lmkParams.pllEn						=	True#False
    lmkParams.inputClk					=	1474.56#737.28
    lmkParams.sysrefFreq				=	3.84
    lmkParams.lmkFrefClk				=	True
    
    ## The following parameters sets up the register and macro dumps
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    logDumpInst.logFormat				= 0x00
    logDumpInst.rewriteFile				= 1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4		= 1
    device.optimizeWrites				= 0
    device.rawWriteLogEn				= 1
    
    ## The following parameters sets up the SYNCIN and SYNCOUT to interface with the TSW14J57
    sysParams.jesdABLvdsSync			= 1
    sysParams.jesdCDLvdsSync			= 1
    sysParams.rxJesdTxSyncMux			= [0,0,0,0]
    sysParams.fbJesdTxSyncMux			= [0,0]
    sysParams.jesdRxSyncMux				= [0,0,0,0]		#[0,0,1,1]
    sysParams.syncLoopBack				= True
    
    # ## The following parameters sets up the AGC
    # sysParams.agcParams[0].agcMode = 1 ##internal AGC
    # sysParams.agcParams[0].gpioRstEnable = 0 ##disable GPIO based reset to AGC detector 
    # sysParams.agcParams[0].atken = [0, 1, 0] ##enable big and small step attack
    # sysParams.agcParams[0].decayen = [0,1,0] ##enable big and small step decay
    # sysParams.agcParams[0].atksize = [2,1,0] ## bigs step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].decaysize = [2,1,0] ##big step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].atkthreshold = [-1, -2, -14] ##attack threshold
    # sysParams.agcParams[0].decaythreshold = [-14, -6, -20] ##decay threshold
    # sysParams.agcParams[0].atkwinlength = [170, 170] ## detector time constant expressed inn absolute time in ns. 
    # sysParams.agcParams[0].decaywinlength = 87380 ##detector time constant expressed in absolute time in ns. All detectors use the same value for decay time constant
    # sysParams.agcParams[0].atkNumHitsAbs = [8,8] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].decayNumHitsAbs = [100,100] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].minDsaAttn = 0 ##minimum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].maxDsaAttn = 22 ##maximum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].totalGainRange = 22 ##total gain range used by ALC for gain compensation
    # sysParams.agcParams[0].minAttnAlc = 0 ##minimum attenuation used by ALC for compensation when useMinAttnAgc = 0
    # sysParams.agcParams[0].useMinAttnAgc = 1 ##enable ALC to use minimum attenuation from AGC for which compensation is required.
    # sysParams.agcParams[0].alcEn = 1
    # sysParams.agcParams[0].alcMode = 0 ##floating point DGC
    # sysParams.agcParams[0].fltPtMode = 0 ##if exponent > 0, dont send MSB
    # sysParams.agcParams[0].fltPtFmt = 1 ##3 bit exponent
    
    
    ## The following parameters sets up the GPIOs
    sysParams.gpioMapping={
    		'H8': 'ADC_SYNC0',
    		'H7': 'ADC_SYNC1',
    		'N8': 'ADC_SYNC2',
    		'N7': 'ADC_SYNC3',
    		'H9': 'DAC_SYNC0',
    		'G9': 'DAC_SYNC1',
    		'N9': 'DAC_SYNC2',
    		'P9': 'DAC_SYNC3',
    		'P14': 'GLOBAL_PDN',
    		'K14': 'FBABTDD',
    		'R6': 'FBCDTDD',
    		'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    		'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    		'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    		'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    		
    #AFE.systemParams.papParams[0]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[1]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[2]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[3]['enable'] = True
    		
    
    ## Initiates LMK04828 and AFE79xx Bring-up
    setupParams.skipLmk	=	False
    
    AFE.initializeConfig()
    lmkParams.sysrefFreq = AFE.systemStatus.sysrefFreq
    lmkParams.lmkPulseSysrefMode = False
    AFE.LMK.lmkConfig()
    ## Initiates AFE79xx Bring-up
    setupParams.skipLmk	=	True
    AFE.deviceBringup()
    
    AFE.TOP.overrideTdd(15,0,15)

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫:

    我在 LMFS 中还有其他一些问题。 我想使用1link 的24410模式(sysParams.txEnable =[True、True、False、False ])、但在数据表中找不到相应的格式。 是否支持该功能(我对我的上述问题有相同的问题)或者我应该提出新的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    Rx 和 Tx 均有效地使用 LMFS 12410、此 LMFS 的数据打包如下所示。

    此致、

    大卫·查帕罗