This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:[紧急] AFE7920EVM 上电时出现故障

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1266112/afe7920evm-urgent-afe7920evm-failure-upon-power-up

器件型号:AFE7920EVM

大家好、

我有一些紧急请求-昨天、当我在打开电源单元(电流限制设置为5A 的5V 电源)时尝试使用我们的 AFE7920EVM 板进行一些测试时、我注意到 AFE7920EVM 板立即开始消耗非常大的电流 (不是处于电流限值、而是大约4A、然后在接下来的一分钟内、电流会略微下降至大约3.5A)。 没有其他任何元件连接到电路板。

如果我尝试将 USB 电缆连接到 PC、橙色 LED 亮起、Latte 可识别连接、我可以对 LMK 进行编程、而不会发生 Latte 投诉。 不过、在启动过程的最后一个阶段、会进入某种奇怪的环路、其中弹出一条消息、表示预期会有高电压或高电压值但未检测到。 然后会反复尝试(高值检测)。

此时我没有看到确切的文本消息、因为我因高电流消耗断开了电路板连接。

我还尝试通过按下板上的 SW1复位开关来手动复位板、但未产生影响。

您能否建议如何解决此问题的正确步骤? 我们很快就会有一些非常严格的最后期限、我们依靠 AFE7920EVM 来满足这些期限。

此致、

Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Željko

    在等待器件专家评论的同时、您是否可以使用电压表测量器件上的所有电源轨并报告反馈结果? 我怀疑其中一个电源轨短路了。 此电路板以前是否曾工作过?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Željko

    正如我们在虚拟会议中所讨论的  、当更新 DAC 输出电路时、必须确保 DAC 输出引脚的直流偏置电源不会短接 至地。   当您更新此电路导致此电源对地短路时、直流阻断电容器替换为0欧姆电阻器。 这就是您注意到高电流的原因。  

    此致、

    维贾伊