This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950 GPIO 功能

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1267530/afe7950-afe7950-gpio-functions

器件型号:AFE7950

大家好。

我想知道 AFE7950的 GPIO 的功能。
GPIO1、GPIO2等通用 GPIO 的哪些功能不是默认功能?

例如、我想知道 GPIO13的功能、而不想知道 FBTDD2等引脚的功能。

我正在等待您的出色回答。 谢谢你:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    除了固定的 GPIO 功能(SPIA、JTAG、BIST0和 BIST1)之外、所有其他 GPIO 都没有默认功能。 在器件启动中、您可以将任何可用的 GPIO 功能分配给任何打开的 GPIO 引脚。 有关可用功能的列表、请参阅 AFE79xx 配置指南的第10.3节。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我更新了上面的帖子、在固定 GPIO 函数中包含 BIST0和 BIST1。 数据表的"固定和建议的 GPIO 功能"表中介绍了这方面的内容。  


    此致、

    大卫·查帕罗