This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:修订版本 A 和 B 的 S 参数

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1266944/afe7920evm-s-parameters-for-revision-a-and-b

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7920AFE7950

大家好、

是否可以为修订版 A 和 B 提供带有 AFE7920的 EVM 的 S 参数?

我们目前拥有我们想成为修订版 A EVM 的内容、但是我们没有 S 参数、我们还希望查看修订版 B 上的不同之处。

此致、

Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Željko

     AFE7920器件的 S 参数与 AFE7950相同。 您可以 在安全文件夹中找到 AFE7950的 S 参数。  

    S 参数 是为一个器件而不是 EVM 指定的。 因此不会根据 EVM 版本进行更新。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    我的原始文章实际上仅针对 EVM、因为它附带了额外的元件(平衡-非平衡变压器和匹配网络)。

    这是否意味着 TI 未测量 EVM 的 S 参数?

    此致、

    Željko