This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:可变频率

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1266578/afe7950-variable-frequency

器件型号:AFE7950

大家好、

AFE7950传输是否支持从600MHz 到12GHz 全频段的 ns 级别可变频率?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    AFE7950的最大瞬时带宽仅为2.4GHz。 跳频至预编程的 NCO 频率(中心频率)需要 数百纳秒。 另请注意、在给定的启动中、可以将 AFE 配置为仅在特定奈奎斯特区域(第一或第二奈奎斯特区域)中运行。 因此、假设工作频率为12GHz、应考虑频率为6GHz 的奈奎斯特边界。  

    在大于1.5GHz 的频段匹配 DAC 输出也具有挑战性。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    在数据表中、射频频率的 TX 为600MHz - 12GHz。  是否能够在该范围内支持 ns 级可变频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui:

    否。 AFE7950无法 在纳秒内支持600MHz 至12GHz 范围内的不同频率。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    我在这里有一些误解。 AFE7950能否以纳秒为单位支持变量? 在几纳秒内从600M 到12G 不是如此。