This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:支持的温度范围是多少?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1267164/afe7900evm-what-is-the-supported-temperature-range

器件型号:AFE7900EVM

我想知道评估板 AFE7900EVM 支持的温度范围? 此主板是否有支持工业温度范围(-40至+85°C)的版本?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我们的 EVM 设计为在室温25°C 下运行。 您当然可以尝试在此温度范围内运行整个 EVM、但 TI 无法保证可以正常工作。 AFE 本身的额定温度范围为此温度范围、但这不是问题。 此 IC 上的某些附件器件/ EVM 可能无法在此范围内工作、因此会出现问题。  

    此致、Chase