This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:未使用射频端口时、如何连接。

Guru**** 2864490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1266858/afe7921-when-unused-rf-port-how-to-connect

器件型号:AFE7921

我们有完整的数据表"sbas956c_AFE79xx_full-06-2020.pdf",我们将使用3RX 和3TX。

我们想知道、当我们不使用 RX 和 TX 以及 FBIN 时、它们是如何连接的、我们无法在完整数据表中找到未使用的射频端口的描述位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhansheng、

    如果不使用、未使用的 RX、TX 和/或 FBIN 端口可以保持悬空。 谢谢!

    -姜