This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:S11配套 Nertworks

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1263611/afe7950-s11-matching-nertworks

器件型号:AFE7950

大家好、在哪里可以找到针对不同频段的建议匹配网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    在 AFE79xx 安全文件夹中、您可以下载有关我们设计和使用的匹配电路的"AFE79xx_Matching "文档。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫。

    我的工程师会联系您。

    我们假设输入和输出端口为100欧姆。 `ll、`re 使用1:2变压器、因此我们的输出存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点。 导通和关断状态之间是否存在匹配差异?

    我知道这是一个奇怪的问题、 应该在 S11开启时对其进行验证、但我们的另一个测试组没有注意到任何差异。

    我只是想确保我可以在关闭时验证匹配。

    如果需要打开、只是通电还是需要 完全运行?

    理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    第一个问题通过电子邮件得到解答。

    关于第二个问题、S11测量是在 AFE 已通电并完全配置的情况下完成的。  我们注意到、器件通电和未配置时 S11存在差异。 此外 、请注意 、S11  随 DSA 设置的不同而有所不同。  不同 DSA 值的 S11数据 在 安全文件夹中可用。 我建议在进行测量时对器件供电并进行完全配置。  

    此致、

    大卫·查帕罗