Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39J84EVM
我有一个连接 DAC 输出的系统、然后提供模拟连接、我可以连接到 ADC。
除了低 BW 示波器外、我没有任何其他测试设备、因此我希望我可以将 AFE7950的 DAC 输出连接到其 ADC 输入之一。 我选择该器件的主要原因是它可以同时支持 DAC 和 ADC、这简化了我的设置。
在 HSDC Pro 中、我只能选择"ADC"或"DAC"选项卡、"DAC"选项卡看起来并没有提供连续输出的选项。 我希望设置一个简单的音调/正弦波输出、然后激活 ADC、并在捕获中看到该音调。
我还在想这可能是 FB 的作用(反馈?) 的位置是什么?
这是否可行、或者我是否必须使用单独的 DAC 和 ADC 板并运行两个单独的 HSDC Pro 实例?
此外、我不知道所有这些 JESD204或 NCO 或时钟设置的东西。 我可以按照运行 Latte 的指南进行操作、但我使用的是 TSW14J57、而不是56、该指南是为56编写的。
任何帮助都会很感激! 最终受测系统将从 DAC 获得100MSps 的任意信号(我将使用预定义模式)、所以我当时认为 ADC 应该是500MSps、除非我可以通过以某种方式实现同步并使 ADC 样本恰好位于 DAC 样本的中间来降低该值? 不过、这是下一个相位。 现在、我只希望能够生成 DAC 输出并在 ADC 输入上看到它。
谢谢!