This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:使用 TRF370417的 FSK

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1254144/trf370417-fsk-using-trf370417

器件型号:TRF370417

您好!

我使用 TRF370417进行 FSK 调制、但输出振幅相对于输入有波动。

输入(示波器)

输出(信号分析仪)

是否有任何方法可以减少波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Okada-San,

    请提供与您的测量结果相关的频谱图。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Okada-San,

    另请检查输出电路的 VSWR。 振幅变化可能是由于示波器上的输出电路 VSWR 较差所致。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、

    LOP 引脚输入信号的频谱如下。 频率为143.98125 MHz、功率为7dBm。

    RF_OUT-引 脚的频谱如下所示。 基波功率为2dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、

    测量仪器的 VSWR 小于1.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保 I 信号的峰值和 Q 信号的峰值不重叠。 如果有重叠、则将根据数据表中的正交调制公式、得到射频输出信号的净增益

    请参阅上面的第1点和第2点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、

    这两个信号分别是 I 信号和 Q 信号;当 I 信号处于峰值时、Q 信号处于中间电压、反之亦然。
    I 和 Q 信号均约为250mVrms。
    共模电压为
     BBIP:1.744V
     BBIN:1.756V
     BBQP:1.744V
     BBQN:1.756V

    XY 图中的 I 和 Q 信号可生成圆形。

    信号分析器上的 XY 图是此图像。

    e2e.ti.com/.../PXL_5F00_20230804_5F00_054901047.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okada-San、

    TRF370417可能还增加了诸如镜像和本地振荡器馈通等额外损耗。 这就是为什么在 TRF370417输出上没有完美相位/直流偏移的原因、这是因为 I/Q 信号有来自模拟假象的额外不平衡。 您需要使用信号发生器的正交调制器校正技术来校正 I/Q 不平衡。 数据表中列出了默认直流偏移和 I/Q 不平衡规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang-san、

    我屏蔽了振荡器并将其与 TRF370417分开、得到了良好的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!