This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700:DAC 通道中的随机信号相位延迟

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1256019/afe7700-random-signal-phase-delays-in-dac-channels

器件型号:AFE7700

您好!

I`ve 在测量过程中指出、在 DAC 通道中、信号具有不同的相位、如图所示:

这些延迟会因电路板上的电源到上电

我希望获得完全一致的信号、因为通道间的电路板布局布线和电缆长度完全相等、并且测试设置一致性已经过校准和验证。

什么原因可能导致此问题?

在 AFE 配置期间、Sysref 处于连续模式、这是否会影响这种行为?

非常感谢、等待您的及时回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleksii:

    AFE7700中的布线长度有所不同、因此通道间会有一些相位差。 但是、该差异不应从上电变为上电。  如果 仅 考虑一个器件的通道间相位差、 则连续 SYSREF 应起作用。  

    如果延迟变化很小、可能就是由噪声引起的。 请在每次上电时对多个周期内的相位差求平均值、并检查是否保持不变。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在 EVM 上重现此行为:

    1.在 Latte 中的配置成功完成后、我就用下面的函数启用了信号发生器:

    AFE.TOP.enableSigGen (1)

    AFE.setSigGenTone(True,15,-5)

    2.下一个调用  AFE.setSigGenTone(True,15,-5)会导致 DAC 正弦波中相对于彼此的随机相位突变。

    您能否仔细检查电路板上的此行为?

    谢谢。

    O·沙科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleksii:

    内部测试音相位 不 同步。 仅从 JESD204接口到 DAC 输出延迟和相位的主信号路径 根据 SYSREF 进行同步。

    此致、

    维贾伊