请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:IWR6843如果可以、可以有人推荐 一个起点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以。 查看我们的 IWR6843器件。 您可能希望从远距离人员检测 示例开始、然后根据您的用例进行调整。 您可能需要它非常敏感 、并使用点云输出。
此致!
纳特