This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将自定义数据写入 AWR2243's 闪存

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1259177/how-to-write-customized-data-to-the-awr2243-s-flash

主题中讨论的其他器件:AWR2243

我们正在使用自己的硬件载板来驱动4芯片级联 awr2243、现在我们需要将一些定制数据写入 awr2243的内部 falsh。 awr2243是否支持此操作? 是否有任何相应的 API 可供使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR2243没有内部闪存,

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我还有一个问题。
    现在、我们通过 SPI 将 NOR 闪存从外部连接至2243、而我们通过 IIC 配置2243。 我可以通过 IIC 将自定义数据写入此 NOR 闪存吗? 我希望能够自由读取和写入 NOR 闪存、2243是否支持此操作? 是否有任何 API 可以参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持、2243固件不支持写入 NOR 闪存。

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我的问题解决了!