This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:脉冲波形代码和相关文件

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1252026/afe7950evm-pulsed-wave-code-and-related-files

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM

我已借助 TSW14J58EVM、使用连续波评估了 AFE7950EVM、并想使用脉冲波继续进行下一步。

我需要相同的代码以及随附的相关文件。 请查看它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

        可以在 TSW14J58EVM 上加载数据并通过 JESD204接口将其发送到 AFE7950EVM 的自定义图形文件、该文件的数据会作为 DAC 链数字输入发送。 这是您进行此测试所需的一切吗?  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!  

    是的、我们也在寻找相同的方法。 我们已经发送了连续波单音20MHz 基带、但现在我们希望通过同一个链发送脉冲波。 为此、我们需要代码和必需文件。

    此致、

    亚什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    发送自定义音调的函数是 setupParams.FPGA.sendCustomComplexData(0,filePath)。 数据格式是 I/Q 中具有代码值的两列数据。 以下文件是10MHz 提示音的一个示例。  

    e2e.ti.com/.../10MHz_5F00_Tone.txt

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们编写了该命令、并出现以下错误-  

    文件不存在。 请提供路径

    请提出建议。

    谢谢。

    亚什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    要使用此函数、您应使用创建的自定义音调的文件路径更新"filePath"。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经把'filepath'替换为定制色调的 filepath。 这是我使用的命令-  

    setupParams.FPGA.sendCustomComplexData(0,'C:\Users\Desktop\Test\10MHz_Tone.txt')

    仍然显示 以下错误-  

    文件不存在。 请提供路径

    是否存在语法问题或其他问题?  

    此致、

    亚什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在 Matlab 中生成自定义信号(I Q 值)、因此、请告诉我 采样率  (FS)和 最大样本大小 自定义信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    这应该是一个语法错误。  在文件路径中、您应该使用双斜杠而不是单个斜杠、也可以尝试下面的函数。

    setupParams.FPGA.sendCustomComplexData(0,r'C:\Users\Desktop\Test\10MHz_Tone.txt')

    数据速率将取决于要在 AFE 配置脚本中设置的 FS 和内插值。 我必须检查  最大样本大小。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。 我们已成功将 Tx 和 Rx 环回。 我使用10GHz 载波(脉冲)从板120MHz 基带传输、并环回到接收器、同时也检测到信号。 但是、如果我提高基带频率(例如200MHz)、我将无法进行检测。 请提出建议。

    此致、

    亚什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在接收之后、我想提取 IQ 数据 成分。 是否有我可以访问的文件或其他方法。 请提出建议。

    谢谢。

    亚什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享为120MHz 基带捕获的带载波10GHz 脉冲波形图。 您是如何产生10GHz 的脉冲的、基带采样率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YS:

    已在您的另一个 E2E 帖子中回答了此问题、我将关闭此帖子。

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1258693/afe7950evm-iq-data-capturing-in-rx/ 

    此致、

    大卫·查帕罗