This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:在 Rx 中进行 IQ 数据采集

Guru**** 2773465 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7950EVM, AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1258693/afe7950evm-iq-data-capturing-in-rx

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM、、 AFE8000

您好!

我将 AFE7950EVM 与 TSW14J58EVM 配合使用、并 想从接收到的信号中提取 IQ 数据。 由于在该集成中未使用 HSDC pro、因此我将使用命令。

IQ 数据的命令是

AFE.selectCh(0,0)  

I = Process.bitFunctions.OutputData[:2]

Q =  Process.bitFunctions.outputData[1]

请建议在哪里可以看到数据、因为我一直在运行代码并运行代码、没有任何错误。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YS:

    要导出 IQ 数据、可以使用以下命令。 在 CSV 文件中、数据将出现在两个单独的列中、第一列是 I data、第二列是 Q data。  

    AFE.saveCaptureData (r'C:\Users\ \Documents\AFE8000\CaptureData\SaveData.csv)  

    此致、

    大卫·查帕罗