This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:在 HSDC Pro 上获取2个反馈 ADC 输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1259374/afe7950evm-getting-2-feedback-adc-output-on-hsdc-pro

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

客户使用 HSDC Pro v5.20和 Latte 5.6-HSCWI 处理 AFE EVM 电路板(AFE7950 PCB Rev A 和 TSW14J56 Rev E)。

我们如何使用 HSDC Pro 获取两个反馈 ADC 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    要访问 FB 通道、您需要选择已针对正确 LMFS 和串行器/解串器通道配置的 ini 文件。  

    有关示例、请参阅 AFE79xx 安全文件夹中的启动说明。

    此致、

    大卫·查帕罗