This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700EVM:如何通过 RX1 SMA 引脚向 ADC 提供输入

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1255420/afe7700evm-how-to-provide-the-input-through-rx1-sma-pin-to-adc

器件型号:AFE7700EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7700

您好!

我们对 TI 票证"AFE7700EVM:如何读取寄存器空间-射频和微波论坛-射频和微波- TI E2E 支持论坛"中中继器模式情况的了解 是我们正在使用内部数据作为 ADC 的输入。 现在、我们要在 RX1输入端馈送模拟信号(请参阅下面的屏幕截图)并在 TX1 SMA 引脚上观察此情况。

当我在 RX1 SMA 引脚提供一个1MHz、1Vp-p 正弦波时、在 TX1 SMA 上看不到任何信号。 我在 ADC 和 DAC 的寄存器映射中查看了、以确定是否有任何寄存器使 ADC 能够从 SMA 获取输入(同样、DAC 可以在 SMA 处馈送输出)、我找不到任何寄存器。  

您能在这里帮助我吗?

谢谢。

贾斯万特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供了在该电缆中测试的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaswanth,

    在中继器模式下、RX 输入信号通过 RX 链转换为数字数据、并作为数字输入发送到 TX 链。 内部 数据无法 用作 RX 或 ADC 链的输入。

    AFE7700支持的射频输入/输出频率范围为600MHz 至6GHz。 您使用的 EVM 针对3.5GHz 频段进行了优化。 1MHz 输入信号将不起作用。

    可以将配置脚本中的 LO 设置为3.5GHz、并使用3.51GHz 的输入音调测试此模式。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " AFE7700支持的射频输入/输出频率范围为600MHz 至6GHz。 您使用的 EVM 针对3.5GHz 频段进行了优化。 1MHz 输入信号将不起作用。'  -->为清楚起见,您的意思是射频输入/输出频率范围还是时钟输入频率范围? 您能给我一个我们可以在 RX1输入提供的输入示例吗(请提供频率和振幅)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了清楚起见,您是指射频输入/输出频率范围还是时钟输入频率范围?

    RF 输入/输出频率范围

    您能提供一个我们可以在 RX1输入端提供的输入示例吗(请提供频率和振幅)

    3.51GHz 和-16dBm。

    有关射频输入/输出频率范围和输入/输出满量程功率级别、请参阅 AFE7700数据表。 如需查看数据表、请访问 www.ti.com/mysecuresoftware 

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Vijayendra !

    目前、我们没有提供3.51G 正弦波的设备。 在  AFE7700数据表的第8.13节中、我们分别观察了815MHz 和825MHz 的 FLO/FINN 组合。 能否确认我们是否可以使用这一组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 RX1上提供了以下输入音调、它们都没有起作用、因为我在 TX1输出上只看到了噪声

    散热片– 825MHz

    Flo– 810MHz

    数据速率= 245.76MSPS

    fADC = 2949.12MSPS

    12倍抽取率

    vp-p– 尝试0.8、1、2.1

    我们会在 TX1输出上看到一些噪声、但这只有在我们在 RX1输入上提供信号时才会出现。 当我们移除输入时、我们看到的是 TX1处的平坦线。 您是否建议对此问题进行任何 DAC 参数修改?

    我们在 TX1 OUT 处看到的信号:

    谢谢