This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371135:共模电压范围

Guru**** 2636615 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3710, ADS62P49, TRF371109, TRF371125, TRF371135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1257086/trf371135-common-mode-voltage-range

器件型号:TRF371135
主题中讨论的其他器件:ADS62P49TRF371109TRF371125、TRF3710

数据表在 VCM 引脚上大部分保持沉默、除非它相互矛盾。  引脚定义为"基带共模输入电压"、意味着它是输入、但在"电气特性"中它具有:Vcm |输出、共模|在 I 和 Q 通道基带输出| 1.5V 上测量

那么、它是输入还是输出?  如果是输入(如 EVM 文档中所示)、则它兼容的电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    VCM 是来自 ADS62P49等 ADC 的输入、

    具体思路是 ADS62P49的 VCM 输出可以略微改变基带的 VCM 输出、以确保基带输出的 VCM 跟随 ADS62P49输入的交流摆幅中心。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这只能回答这是一个输入、并且数据表的编写很差。  如果它是输入、那么为什么列为

    兼容的电压范围如何?  

    TRF371109数据表在标题为"ADC 接口"的部分中提供了有关 VCM 的信息、该部分指出 Vcm 为1.5V 至2.8V、并提供了有用的图形。  缺少 TRF371135和 TRF371125数据表(但在 TRF3710中)。

    您是否能够确认 TRF371109中的信息对于 TRF371135是相同的?

    当数据表重复三个新器件、而本部分内容被遗漏时、似乎出现了一个错误。  TRF310帮助提供了 VCM 的最小值、典型值和最大值、但这些值已从其他三个值中删除。

    基本上、数据表的编写不正确、需要修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    很抱歉让人感到困惑。 请允许我对其进行深入研究。 我必须找到这个项目的工作人员,看看他们是否可以帮助这个查询。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯:

    我想与 VCM 输入/输出相关的混淆是因为数据表使用相同的术语来指代两个不同的区域。  VCM 引脚24是输入。  该输入引脚接受通常由 ADC 提供的共模电压。  该电压又作为共模电压提供给 BB 输出引脚(27、28和33、34)、以便与 ADC 的共模电压完全匹配。  或者、您只需为该引脚提供标称1.5V 电压。  表中的 VCM 规格是指  在引脚24的标称1.5V 输入下、BB 输出引脚(27、28和33、34)的典型共模电压为1.5V。

    TRF3711xx 系列针对 BB 部分使用相同的 IP;因此、将 TRF3711-09 "ADC 接口"部分中与 VCM 相关的信息应用于 TRF3711-35是有效的。  实际上、该部分应包含在所有 TRF3711-xx 系列数据表中。  该节概述了 VCM 的可用范围。  1.5V 至2.8V 的范围对应于对 P1dB 性能没有影响的范围;不过、根据图46、如果需要、可在输出压缩性能方面进一步降低、将工作电压范围从0.9V 扩展到3.0V。

    --- rjh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在"电气规格"中为由 VCM 输入而不是器件本身确定的输出共模电压创建一个条目是非常令人困惑的。  这是否意味着、如果 VCM 为开路、那么它将浮动到1.5V?  此外、数据表中未列出 VCM 的最小值、典型值和最大值。  每个输入都应有它们。  数据表将在何时修复?  如果我为已发布的设计设计设计采用特定的共模电压、如果数据表中没有 TI 未来的变化、该如何验证它不会影响额定输入范围?  我是否需要从其他供应商处查找器件?  比如 ADL5380、LTC5586或 LTC5594?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯:

    鉴于 BB VCM 输出由 VCM 引脚24输入设置、我看到您的点。  目的是通过 ADC 或器件电源的简单电阻分压器在引脚24处提供 VCM 输入。  典型 VCM 被指定为1.5V、这是因为在器件发布时、这是 ADC 主要可用的共模。  在 TRF3711EVM 上、通过电阻分压器从5V 电源提供 VCM 引脚24输入电压。  除"ADC 接口"部分中提供的指南外、没有用于指定最小值/最大值的性能指标。  在这个问题上没有任何变化。  如果您特别担心 VCM 变化、则不会对器件进行任何修改、从而影响器件的 VCM 范围。

    --- rjh