This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:4.9GHz 时的 SNR 与数据表报告的值不匹配

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1253108/afe7950evm-snr-at-4-9ghz-not-matching-with-datasheet-reported-values

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950、

4.9GHz 时的 SNR 与数据表报告的值不匹配、在数据表中、SNR 为4.9G=60dBFs、但实际上是51dBFs。 附加图以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

      SNR 规格中未添加近端相位噪声、因为 SNR 是白噪声的量度。      AFE7950完整数据表的"7.7 PLL/VCO/时钟电气特性"部分单独给出了相位噪声规格。  

     每侧基音的1.5MHz 频段中的 FFT 频段 被排除在 SNR 之外。 要在 HSDC Pro 中执行此操作、 首先通过 将1.5MHz 除以 RBW 来确定要陷波的单元数、如 FFT 图右上角所示。 在 您附加的图的情况下、这是1.5MHz / 7500Hz = 200。 单击顶部菜单栏中的"Test Options"(测试选项)、然后选择"Notch Frequency Bins"(陷波频率箱)选项。 然后输入"要在基波任一侧删除的箱数"为200、并点击"确定"。

    AFE7950EVM 上的匹配电路适用于所有通道的9.5GHz 频带。 输入匹配电路 RXA 和 RXC 通道在4.9GHz 时具有高损耗。 但是 RXB 和 RXD 通道输入电路中的损耗没有那么高。 因此、我建议在4.9GHz 下使用 B 和 D 通道进行测量。  

    另请注意、数据表图的典型条件 为 DSA = 4dB。 要将 RxB DSA 设置为4dB、可以使用命令 AFE.DSA.setRxDsa(1,4)'。  通过这些设置、我 可以看到 SNR 接近 DS 中给出的典型规格。 请参阅下面的 HSDC Pro FFT 图。  

    此致、

    维贾伊