This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:在选择适当配置时需要帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7901, AFE7900, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1256387/afe7900-need-help-to-choose-the-appropriate-configuration

器件型号:AFE7900
主题中讨论的其他器件:AFE7901

您好!

我目前正在架构一个基于 AFE7901和 Xilinx Zynq UltraScale+的新系统。

我们的需要是录制然后播放具有140 MHz 带宽的射频信号、这些信号以100 MHz 和5100 MHz 之间的中央频率接收。

预期的 FPGA 基带输入/输出是 I 和 Q 样本、每个样本以200 MHz 的速率进行16位编码。

AFE7901建议配置是什么?  

我的理解是射频信号是直接采样的。 AFE7901的采样速率高达3GSPS。 这对于5 Gbps 的 RF 信号是否足够?

此外、我的印象是仅传输我的样本。 如何获取 I 和 Q 样本?

考虑到所有这些因素,JESD 链路的 LMFS 配置是什么? 我应该使用 JESD204B 还是 JESD204C?

谢谢。此致、

弗洛里安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到了 AFE7900和 AFE7901。 实际上、最终目标是 AFE7901、但我们计划使用 AFE7900评估板开始开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    对于140MHz 信号带宽、可使用187.5MSPS 复数的数据速率。 可用带宽约为复杂数据速率 的80%、即 187.5MSPS 复杂数据速率下的~μ V 150MHz。  

    当以3GSPS 运行 ADC 时、可以使用16的抽取因子来获得187.5MSPS 输出数据速率。

    对于此数据速率、我建议 JESD 模式为 LMFSHd:28810。 使用64b/66b 编码时、通道速率将为12.375Gbps。 这由 Xilinx Zynq UltraScale+ FPGA 提供支持。

     28810模式的 JESD204帧格式 如下所示。 您可以看到、I 和 Q 通道数据均在 JESD204接口上发送。  

    虽然 AFE79xx 的最大 ADC 采样率为3GSPS、但它可以 通过欠采样直接对从100MHz 到5100MHz 的输入信号进行采样。 请注意、目标信号频带不能跨越奈奎斯特边界。  

    通常、使用 AFE790x 时、 由于前端具有抗混叠滤波器、ADC 输入在一个用例中限制为一个奈奎斯特区域。  

    AFE7900EVM 应用于评估所有 AFE790x 系列器件。 AFE7900支持 AFE790x 系列器件支持的所有模式。

    此致、

    维贾伊