This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:表34对应 R81位[11:8]

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1357770/lmx8410l-table-34-for-r81-bits-11-8

器件型号:LMX8410L

表描述显示了0x15的外部 LO 值和0x19的内部 LO DIV2值、但该域中只有4位。 每种模式的正确值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  
    表格正确。  

    还有其他的保留模式。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的响应、但它仍然不清楚我在位11-8中输入了什么值、因为我无法将一个5位值放入字段中。 这两种模式的位5和9的值是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是5位

    GUI 是关闭相比其余的位,我看到你的混淆,但当你选择一个选项,你会看到在左下方什么实际上被写入.
    例如、如果用户选择外部 LO (15)、那么写入的值为0x0F00、这是正确的。  

    此致、  

    维森特