This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7953:寄存器编程

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7953, AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1353652/afe7953-register-programming

器件型号:AFE7953
主题中讨论的其他器件: AFE7950AFE7950EVM

我们在设计中使用 AFE7953EVM 模块。 我们的设计中没有 FTDI 芯片、因此我们无法通过 Latte 软件直接控制 AFE7953。 我们需要通过 SPI 接口直接使用 FPGA 对 AFE 寄存器进行编程、而无需 Latte 软件。

在我们先前对 AFE7950开发板的实验中、Latte 软件会 latte_log.txt (随本电子邮件附件) 对于 python 脚本 Latte_code.txt (此电子邮件随附) 。 我们使用 latte_log.txt 在 FPGA 中编写编程序列。

我们观察到、当开发板未连接到 PC 时、Latte 日志文件 未生成

我们的问题是、

  1. 是否可以使用 Latte 软件而不连接到 AFE 开发板(我们没有 AFE7953开发板)来生成寄存器日志文件(等效于 Latte_log.txt)?
  2. 我们已为 AFE7950生成寄存器集(含开发板的 Latte 日志)、我们可以直接对 AFE7953使用寄存器序列吗?

 

如有上述问题、请随时与我们联系。

此致、

Obul.

e2e.ti.com/.../5187.latte_5F00_log.txte2e.ti.com/.../4174.latte_5F00_code.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obul:

    要在未连接 EVM 的情况下生成日志文件、只需在仿真模式下运行 GUI。 为此、您可以在未连接电路板的情况下运行 setup 和 devInit 脚本 、并且在执行此操作时、您应该会看到一条消息、提示"连接到硬件时出错。 正在模拟模式下运行"。 在模拟模式下、您可以运行脚本并生成所需的配置文件。  

    只要您启用/禁用了正确的通道、在使用 AFE7950EVM 时生成的文件就可以直接与 AFE7953搭配使用。  

    此致、

    大卫·查帕罗