This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7953:TX 通道未正常工作

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7953, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1357307/afe7953-tx-channels-are-not-working

器件型号:AFE7953
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVM

大家好、

我们在设计中使用 AFE7953。 我们观察到 RX 通道正常工作、TX 通道不工作。

我们使用的是 TX1和 TX3 (F20-G20、W20-V20)。 在我们的设计中、TX NC 端口短接至 VOUT_1V8。

在对 AFE 进行编程后、RX 通道正常工作(我们已通过外部源提供 CW 并在 JESD 输出端看到)。

我们尝试在 JESD (dacJesdConstantTestPatternValue)中发送常数值、TX 输出未到达。

我们尝试更改 DSA 衰减值、我们观察到电流发生相应变化、TX 输出本底噪声也发生相应变化、但 TX 波形不可见。

您能帮助我们调试这个问题吗?

AFE7953初始数据在第2节和第8.2节中显示了有关 TX 通道数量的不同方框图。

请告知我们哪一项是正确的?

谢谢。

奥布勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    上面随附了与 AFE7953相关的原理图。 您能否验证并提供调试步骤?

    谢谢。

    奥布勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obul:

    您是否可以通过设置 TDD 引脚"高电平"或使用 TDD 覆盖功能来确认两个 Tx 通道处于活动模式?

    此外、您要测试的配置是否已在 AFE7950EVM 上验证? 如果不是这样、您是否能够共享您正在使用的脚本、以便我们可以在 AFE EVM 上测试它?  

    此致、

    大卫·查帕罗