This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:通过 Latte 生成 LFMCW 雷达信号

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1348301/trf1208-afe7950evm-generation-of-lfmcw-radar-signal-with-latte

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

您好!

我们有 TSW14J58EVM 和 TRF1208-AFE7950EVM。 我 想生成以2.4GHz 为中心、具有500MHz (或其他矢量波形)带宽的 LFMCW 雷达信号。 您能解释一下如何 在 Latte 中实现它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingzhan:

    我们没有在 AFE79xx GUI 中生成任意波形的函数。 为了让 FPGA 发送非 CW 的音调、您可以在外部生成 LFMCW 信号、然后使用以下函数将其加载到 FPGA 中。 该文件格式应包含一列 I data 和一列 Q data。 下面给出了参考文件。  

    setupParams.FPGA.sendCustomComplexData(0,filePath +文件名)

    e2e.ti.com/.../Format.txt

    此致、

    大卫·查帕罗