This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:关于配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1359403/afe7900-about-config

器件型号:AFE7900

您好!

我正在使用 FPGA 配置 afe7900。 在配置 0x79操作码期间, 设置 macro_error_in_execution。 但我在文档 SBAU337中找不到原因。 我甚至找不到 有关0x79的指令。请告诉我下一步该怎么做。

谢谢

此致




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加  值 0xF2~0xF7。  我有一个疑问,为什么 MISO 在阅读 F7后上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      设置 MACRO_ERROR_IN_EXECTION, 我 进行了重写操作   ,现在0x79 CAN 配置成功 ;但0x13保持失败;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决了。  某些寄存器配置不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贝捷:

    您提到的操作码0x79适用于 JESD 配置。 操作码0x13是上电校准。 如果这些内容出现问题、您应检查电源、时钟和 SPI 写入。

    您发现的问题是由生成的日志导致的还是使用日志时出现的问题?

    此致、

    大卫·查帕罗