This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125DK:当尝试链接发送器和接收器时、USB 电源不能正常工作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125DK, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1353477/cc1125dk-usb-power-not-working-properly-when-one-tries-to-link-the-transmitter-and-receiver

器件型号:CC1125DK
主题中讨论的其他器件: CC1125

当距离为3到10英尺时、发送器和接收器链路将在使用电池电源时运行 PER 测试。  就在一两周前、我使用笔记本电脑的电源通过 CC1125DK 套件中提供的 USB 连接运行 PER 测试、我通常会这样做。  现在、当使用连接到笔记本电脑的 USB 电缆供电时、如果发送器和接收器天线距离仅有几到10英尺、则它们不能轻松连接、而是运行 PER 测试。  这种情况发生在868 MHz、434 MHz 和169 MHz 上。 调整 Windows 11或 Windows 10设置、使 USB 根集线器始终处于通电状态似乎在短距离内有用、但当发送器和接收器距离为10英尺时、问题再次出现、这是我之前多次使用的距离。  要使用有绳电源而不是电池电源、没有笔记本电脑的直接 USB 集线器是否有帮助? 或者、是否需要更换 CC1125DK 电路板之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这与 USB 电源无关。 您是否可以尝试使用 SmartRF Studio 并在那里的电路板之间进行链接测试?

    www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的响应——我打开了 SmartRF Studio ,但没有显示连接的设备。 已卸载并重新安装 SmartRF Studio、但 SmartRF Studio 面板上仍然没有显示响应(或连接的设备)(在第一个面板上我正确选择了 CC1125)。 一年多以前、我通过直接读取电路板上的屏幕显示器使用过这两款 CC1125DK 电路板。 一个或多个电路板可能已磨损。 当每次测试在大约2或3秒后关闭时、一个主板上的电源的黄色指示灯快速闪烁。 即使只使用电池电源、现在也无法在短距离内连接器件并运行 PER 测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅针对任何停电的人的更新-电路板未磨损。 很明显、虽然它似乎是 USB 电源、但电路板显然是使用电池电源运行了很长时间。 已在其中一个板下更换几个电池以使它们再次正常工作。 要使用 USB 电源、无论是来自计算机还是从连接到壁式插头的 USB 集线器、请小心地将跳线移动到电路板电源区域的 USB 引脚。 在电路板的 USB 模式区域中、将开关 S2移至"启用"。 在同一个 USB 模式区域中、将 S1开关移至 SmartRF 将允许在计算机的 SmartRF Studio 7中显示。