This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:KCU116上的 TI JESD IP 内核编译错误

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1359080/afe7900evm-compiling-error-of-ti-jesd-ip-core-on-kcu116

器件型号:AFE7900EVM

您好!

在 KCU116上编译 TI-JESD IP 内核时存在问题。

我正在使用专门用于 Gty  收发器的参考项目(VCU118)中的源文件。
(在参考设计文件中、有用于电路板 ZCU108  (GTH)、VCU118 (Gty)和 ZC706 (GTX)的文件。

我们在 KCU116上试用了 Gty 和 GTH 版本。

 邮件中有编译错误的屏幕截图。

我们是否能够以某种方式在 KCU116上使用 TI-JESD IP 内核?
为了实现这一点、我们应该怎么做?
您能为我们提供帮助吗?


此致、
布兰科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Branko:

    由于我们通过电子邮件共享了该参考设计、我将在最后结束此帖子。

    此致、

    大卫·查帕罗