This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:KCU116和 AFE7900EVM 的参考设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1350269/afe7900evm-reference-design-for-kcu116-adn-afe7900evm

器件型号:AFE7900EVM

您好!

我 需要包含 AFE7900EVM 和  KCU116的系统参考设计。

"你怎么知道的?

我们将使用 AFE7900EVM 的4个 TX 和4个 RX 通道。  通过4个 JESD 通道(受  KCU116板限制)实现电路板之间的通信。
速度应为20Gb/s。

如果无法实现、 通道速度为10Gb/s 的参考设计也很有用。

此致

布兰科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Branko:

    我正在为 AFE + KCU116创建10Gbps 设计。 我将在下周星期二之前分享这一观点。

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Branko:

    由于我们通过电子邮件共享了该参考设计、我将在最后结束此帖子。

    此致、

    大卫·查帕罗