This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7953:TXNC 引脚连接

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1356593/afe7953-txnc-pins-connections

器件型号:AFE7953

尊敬的 TI E2E 社区:

在我们具有 TXNC 引脚 B20、C20、V20、W20 未 使用的 TXNC 引脚连接的电路板中、因为它们未使用、我们可以使用1.8V 对其进行偏置吗?

此致、

阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是的、未使用的引脚可以保持未连接状态或偏置到1.8V。

    此致、

    大卫·查帕罗