This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:DAC 输出禁用/关断宏或寄存器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1363389/afe7950-dac-output-disable-turnoff-macro-or-registers

器件型号:AFE7950

您好!

我将零点放入 DAC I/Q 中、但我看到 DAC 输出了一个频谱、即使我使用探头嗅探这些零点也会发现。  随着 DSA 设置为40dB 的增大、DAC 输出泄漏消失。 因此、我认为泄漏电流会在 DSA 之前从 DAC 流出。 是否有任何方法(寄存器)可以关闭或禁用 TX? 在 Latte 中、 可能需要对 FPA 映像尝试使用"txEnable"宏。 您能否共享"txEnable"的宏? 或者、如果您有更多方法可以通过寄存器控制关闭 DAC 输出、请提出建议。

谢谢。

Youngho.