This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:射频与放大器;微波论坛

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1348233/afe7799-rf-microwave-forum

器件型号:AFE7799

您好!

我们现在可以使用 setPllLoFbNcoFreezeQec ()来改变频率,但我们遇到了一个问题。 频率改变后、中心频率的功耗会变大。 这似乎会影响 DPD 的操作。 对此、您有何建议? 是否有任何方法可以降低中心频率处的功率?

下面是屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:

    您能在使用  setPllLoFbNcoFreezeQec 函数时分享您的步骤吗?

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    以下步骤供您参考。
    1.我们首先使用 Latte 配置文件来初始化 AFE7799、然后执行 DPD。 (请参考第一张图片)
    2.执行 setPllLoFbNcoFreezeQec 函数。 (请参考第二张图片)
    谢谢。

    本森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:

    请告知您是否已执行其他步骤来触发 QMC。 TX 必须连接到 FB 路径、并且必须再次重新触发 QMC 以抑制 LO 泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    执行 setPllLoFbNcoFreezeQec 后、我没有触发 QMC。
    如何重新触发 QMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:

    在运行  setPllLoFbNcoFreezeQec 之前、您是否冻结/停止 DPD 操作? 根据之前的经验、DPD 算法可能会在制作 LO 跳频时失败。

    此外、从第一张图片看、我没有看到 LO 频率变化? 您能否共享用于 setPllLoFbNcoFreezeQec 的值?

    您的配置中的采样频率是多少?  

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    在执行 DPD 之前、我们已经尝试执行 setPllLoFbNcoFreezeQec、但结果是相同的。
    为方便起见、我们使用相同的频率进行测试、因为更改其他频率会得到相同的结果。
    我们使用的参数是 setPllLoFbNcoFreezeQec (FD、3749.7491.52、0、2)。

    我们怀疑中心频率处的电源是直流造成的。
    你认为这是可能的吗? 有什么方法可以减少这种现象吗?

    本森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:

    您将需要针对 TX QMC 进行调整、并在 LO 更改后再次重做 TX QMC。 请注册以登录 TI.com、我们将授予您 AFE77xx 安全服务器的访问权限。 有关纠正 LO 泄漏的方法、您可以参阅应用手册"AFE77xx_AppNote_TX_QMC_LO"。

    您的其他团队成员以前应该已经使用过此方法。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    在询问我们的团队成员后、没有人知道如何重新启动 TX QMC。 是否有相关代码可用于说明具体操作?

    本森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson,

    您是否注册 TI.com 并联系 Allan Fan 获得 SecureServer 访问权限? 如果没有、请继续操作。 您可以参阅应用手册以了解有关

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    您是指"AFE77xx_AppNote_TX_QMC_LO"吗? 我已经看到了杜克,但我仍然不知道如何做软件编码。 我在倍器中看不到任何示例代码、因此我不知道需要设置哪些寄存器和值。  

    本森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson,

    无需寄存器。 您只需循环遍历 TXFBLOOP GPIO、以确保正确的 TX 馈送到 FB 电路中以进行正确的 QMC 过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康

    我们已尝试过此方法、但似乎未解决 DC 问题。 你还有什么建议吗? 谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请回答以下问题、以便更好地了解问题。

    能否  发送单音并检查两种情况下的 TX LO 和 IQMC?

    启动时、是否启用 LO 和 IQMC?

    PLL 多路复用器配置是什么?  它是单 PLL 模式吗?

    使用了多少 FB?

    我假设您要在您的 PCB 上进行测试。 您是否正在使用我们的 AFE EVM 进行检查?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    关于配置,您能在我所附的 Latte 文件中找到相关设置吗?  

    本森

    e2e.ti.com/.../configCustom2_5F00_3749p70.txt