This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900EVM FB 通道

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1358943/afe7900evm-afe7900evm-fb-channel

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

您好!

我想使用 afe7900只通过 fb 接收数据。

最初、我可以 使用 ZCU102_AFE79xx_8b10b_5Gbps_4Rx 中的示例来成功接收数据、使用2通道4rx。

但是、我将尝试 使用 fb 输入来接收数据。 我还无法接收数据。

fb 和 Rx 通道之间有何区别?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dogan:

    FB ADC 与 Rx ADC 相同。 这两者之间的一个具体区别是、每个 FB 通道仅支持一个 DDC、而 Rx 通道每个通道最多支持两个 DDC。

    您计划使用 FB 通道而不是 ADC 通道是否有具体原因?

    为了接收 FB 通道数据、需要运行脚本以启用 FB 通道并使用 Rx 通道以前使用的串行器/解串器通道。 您能否确认这些更改是否已完成?  

    此致、

    大卫·查帕罗