This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:LMK04828 PLL1不'无法锁定到外部时钟

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1364663/afe7950evm-lmk04828-pll1-doesn-t-lock-to-external-clock

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

你好。  我尝试在双环路 PLL 模式下将 AFE7950EVM 的外部122.88 MHz 时钟连接到 LMK_CLK_IN 和板载 LMK04828。  尽管 PLL1未完全锁定、PLL2仍会锁定(LMK_LOCKed LED 偶尔闪烁)。  我已经尝试了电荷泵电流的各种设置、并通过 TIC 在 CLKIN1上尝试了双极/MOS 类型、但没有实心锁定。  我使用 PLLSim 中的 Crystek VCXO 参数检查了 PLL1环路滤波器的值、应该有足够的裕量。  我注意到的一点是、在原理图中的 PLL1环路滤波器上、从 CPOUT1引脚到 VOUT_3p3V_LMK 有一个24.9K 电阻(R295)、并且有一个带有注释的虚线框、该注释引用了 R20和 C31、这些电阻在原理图上甚至没有。  我在 PLL 环路滤波器上从未见过这样使用的电阻器。  R295应该在那里吗?

另外,我在这里看到了两年前关于这个问题的另一篇文章,没有发布任何解决方案,问题已经结束。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当尝试将 PLL1锁定到外部时钟电阻器时、必须移除 R295。 这是漏掉的 DNI、我们将在以后的 EVM 构建中删除它。

    为了使 PLL1锁定到外部122.88MHz 时钟,必须更新的一个 LMK 配置是更新 CLKin1 R 分频器,这可以通过 Latte 中的以下参数来完成。  

    lmk 头页 PLL1_Config.Clkin0_1_2_Divider.div_clkin1_lt_13_0_gt_=1536

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  我将尝试不使用电阻器。

    谢谢。

    戴夫