This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109:共模电压

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF371109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1370977/trf371109-common-mode-voltage

器件型号:TRF371109

工具与软件:

我计划将 IQ 解调器 TRF371109连接到矢量调制器。 IQ 解调器上的共模偏置电压为1.5V、而在矢量调制器上为0.5V。 如何解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastasios:

    请告知 TRF371109的 IF 频率范围。 我建议您尽可能连接交流耦合电容器。 否则、您将必须设计电平转换器应采用电阻器。 阶梯电阻网络将取决于矢量调制器的输入阻抗。

    -姜