This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:同步 Tx Rx、带 TSW14J58EVM 和 AFE7950

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1366594/afe7950evm-simultaneous-tx-rx-with-tsw14j58evm-and-afe7950

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950TSW14J58EVM

工具与软件:

我将 TSW14J58EVM 与 AFE7950配合使用、并想在传输1Tx 通道时记录2RX 通道。
似乎同步操作是不可能的,所以,直到它是我想使用一个要求较低的设置:


1. Rx 和 Tx 无需同步(不过,它们应该在大部分时间重叠)。
2.软件初始化("触发器")-无需外部硬件触发。
3、TX 和 Rx 都是基于内存的(我生成 Tx 信号并在 python 中分析 Rx 信号)。

4.最大带宽

请提供初始化和执行的示例代码

此致、

001:RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 RAM:

    很抱歉耽误你的时间。 我认为目前正在开展工作、以满足同步多个 RX 和 TX 通道的要求。

    让我在内部查看一下、然后再向您说明我们目前可以提供的产品。

    关于 AFE7950的工作模式、您是否已经在 AFE79xx Latte GUI 中创建并进行了测试?

    此致!

    卡米洛