This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950 NCO 相位

Guru**** 2579635 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1362546/afe7950-afe7950-nco-phase

器件型号:AFE7950

尊敬的 David:  

我想知道两个 AFE7950 RX 通道之间的相对相位差是保持一致、还是可能在 NCO 到 NCO 之间变化。 我的意思是、如果我将 Ch1和 Ch2的 RXNCO 设置为7000Mhz、并且我会得到两个通道之间的相位差。 然后将 Ch 1和 Ch 2的 RXNCO 更改为8000Mhz。  在这两种 情况下、AFE7950内部两个 RX 通道之间的相对差异将保持不变或可能有所不同

此致

穆罕默德·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Muhammad、

    两个 RX 通道之间的相对相位差可能会随频率的不同而有所不同、如您所述。

    但是这种变化是确定性的、因此可以针对工作频率对其进行校准。

    此致!

    卡米洛